This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在 PACK+和 PACK-之间添加一个 470 Ω 陶瓷电阻器、DSG_FET 关断、PACK+和 PACK-之间的电压变为 0 伏

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529569/bq76952-added-a-470-ohm-ceramic-resistor-between-pack-and-pack--dsg_fet-turns-off-the-voltage-between-pack-and-pack--becomes-0-volts

器件型号:BQ76952

工具/软件:

我使用以下设置、STM32 MCU 通过 I2C 初始化 bq76952。

SLUC701 代码示例或演示|德州仪器 TI.com

我使用 16 节 18650 3.7V 电池。 (实际电压为 3.2x V)

我可以在 PACK+和 PACK-中自动充电或放电吗?

我遇到的情况是、初始化后、PACK+和 PACK-之间测得的电压为 63 伏、我可以看到 DSG_FET 在 FET_Status (0x54) 中导通。

 

当我在 PACK+和 PACK-之间添加一个 470 欧姆陶瓷电阻器时、DSG_FET 关断、PACK+和 PACK-之间的电压变为 0 伏、但 V1~V16 的电压为 39xxmV。