This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:问题:根据 ISET 问题的电压设置输出恒定电流

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528688/lm5190-q1-question-setting-output-constant-current-with-voltage-at-iset-issue

器件型号:LM5190-Q1

工具/软件:

您好:

我希望设计一个降压 LED 驱动器板、这需要具有超低电流 (<LED 10mA) 的可变恒流输出、最高可达至少半安培 (>0.5A)。  LM5190-Q1 是否适合该应用、如果是、您能否提供 V_ISET 的示例计算、因为我似乎无法获得合理的调整范围(我的计算显示 ISET 引脚上的调整范围为几安培/mV)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    遗憾的是、 由 IMON 偏移的变化 (+/–2.5uA) 引起的 CC 模式限制–35mA 的变化约为+/IMON。 这意味着您可以针对 10mA 输出电流调整工作台上的 V (ISET)、但无法找到一个用于大规模生产的 V (ISET) 值。    

    - EL