This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:交叉调节:多输出配置 2 开关反激式与 1 开关(标准)

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528710/lm5023-cross-regulation-multioutput-config-2-switch-flyback-vs-1-switch-standard

器件型号:LM5023
主题:PMP41031 中讨论的其他器件

工具/软件:

我一直在尝试设计一种输入电压范围: 100V 到 700VDC 和输出电压: 18V, 5V, Pout : 65W(组合)的多输出反激式。

是否有合适的参考材料来评估双开关反激式与单开关反激式的交叉调节方面问题。 我假设、由于 Vclamp 被限制在 Vin、2 开关反激会更好。 我已经 从 TI 订购了 PMP41031 设计。

但是、如果有任何关于多输出版本的双开关反激式拓扑的建议/材料来讨论交叉调节、这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行到大容量这将按照收到的顺序进行查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在反激式转换器的交叉调节上、所有输出都通过变压器匝数比耦合。  双开关反激或多开关反激的交叉调节与此类似。  如果操作正确、您应该能够获得+/- 10%范围内的调节。

     

    我发现、本应用手册提供了改进反激式转换器交叉调节的技巧、这些技巧将为您提供有关如何改进多输出反激式转换器交叉调节的设计技巧。

    https://www.ti.com/lit/an/snva562/snva562.pdf

    此致、