This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:应用问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523613/bq25630-application-questions

器件型号:BQ25630

工具/软件:

尊敬的专家:

客户对 BQ25630 有一些问题:

  1. 我请参阅 IBAT_ADC 和 IBUS_ADC 以了解电流测量。 是否有办法测量系统负载 (I_SYS)?
  2. 您是否注意到以小封装尺寸以最大电流充电时出现过任何热问题?
  3. 在充电电流开始受到限制之前、您能够以最大电流充电多长时间?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、  

    请在下面查看我的评论。  

    1) 遗憾的是、该器件上没有用于 ISYS 的专用 ADC 通道。  

    2) 在某些测试场景下、IC 温度将接近 120°C、这是以 5A 充电时的默认热调节阈值。 客户是否计划将该器件与 USB Type C 输入源结合使用? 我会问、因为使用额定电压为 5V 3A 的 USB C 输入时、您将无法在 5A 最大 ICHG 设置下充电。  

    3) 我不知道我是否很关注这个问题。 他们是否询问 IC 内的哪些保护功能会调节充电电流? 我将尽力回答下面的问题、但如果问题不能解决客户提出的问题、我很乐意跟进。  

    除非充电被安全计时器停止、或者充电电流通过 IINDPM、VINDPM 或热调节降低、否则充电电流不会降低、直到电池电压达到完全充电阈值并且器件从恒流模式转换到恒压模式。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、  

    由于我们已将对话转移到电子邮件、请认为此主题已关闭。  

    此致、

    Garrett