This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:用 TPS25751 替代 TPS25730、保留 CAP_MIS、PLUG_EVENT、SYNC_EN

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529252/tps25751-substitute-tps25751-for-tps25730-retaining-cap_mis-plug_event-sync_en

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS25730

工具/软件:

TPS25751D 是否可以与 GPIO 复制'730D 的专用引脚功能、以及如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、表示 SINK_EN 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    否、我们只有其中两个 GPIO 可用。

    TPS25751 需要  在 PD 控制器上电时加载的外部配置和补丁映像。 此映像使用 TPS25751 GUI 生成。 在 GUI 中、您可以通过在 GUI 顶部启用 Advanced Configuration 并导航到 IO Config 寄存器来为特定事件配置 GPIO。

    TPS25751 支持可映射到任何 PD 的特定 GPIO 相关行为。 GPIO 事件下拉菜单允许您选择特定事件。 有关事件及其行为的完整列表、请参阅 TPS25751 TRM

    下面列出了 TPS25730 引脚和等效的 TPS25751 GPIO 事件

    CAP_MIS — 不支持

    Plug_event - PlugEvent

    SINK_EN - Load_Switch_Drive

    使用 TPS25751 时、您也可以改为 从有效 RDO 寄存器读取、以 确定是否存在能力不匹配问题。

    谢谢。此致、

    Chris