This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842A:过流保护

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842A, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527733/uc2842a-overcurrent-protection

部件号:UC2842A
主题中讨论的其他器件: UCC28740

工具/软件:

UC2842Aに外部回路を追加して、ドループ特性の過電流保護を実現する方法はありますか?検出する電流は、主回路の一次側電流です。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在该 E2E 中使用英语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。
    是否可以向 UC2842A 添加外部电路来实现压降特性过流保护? 例如、思路是降低频率、在超过过流值时减小电流。 要检测的电流是主电路的初级侧电流。(Droop 特性≒A 特性、在该特性中、输出电压保持恒定且输出电流降至 0A、类似于 CVCC。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 CVCC 控制、您需要添加电流检测功能、当电流达到设定点时、IC 将调节电流而不是电压。 IC 为固定频率、因此无法改变频率来控制恒定电流。  

    根据您的输入电压范围、您可能会考虑使用不同的 IC、例如 UCC28740、它具有 CVCC 控制功能。