This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20C:如何创建如此快的压摆率 (200ns)?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528755/tps7a20c-how-do-you-create-such-a-fast-slew-rate-200nsec

器件型号:TPS7A20C

工具/软件:

这两个 LDO 的数据表使用 200ns 和 1μsec μ s 的压摆率来计算负载瞬态。 我们一直在对这两个负载瞬态进行实验、尽管我们能够对 1μsec μ s 的压摆率进行实验、但我们无法使用我们的电子负载设备创建 200ns 的压摆率。 如何创建如此快的压摆率 (200ns)? 您能否介绍一下您的测量环境?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    首先确保您的电子负载可以如此快速地压摆(应该在手册中说明)。  如果是、您需要尽量减少 LDO 输出和电子负载之间的接线。 理想情况下、您的 PCB 直接安装在电子负载引线上 — 绝对不需要任何电缆或布线。  如果在电子负载和容纳 LDO 的 PCB 之间有布线和电缆、则接线中的电感可能不会使压摆快速。

    我们有一个自定义负载瞬态电路、我们已经表征并使用该电路来进行所有负载阶跃测量。  我们不使用电子负载来实现此目的、因为它们太慢。

    谢谢、

    Stephen