This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77307:可订购器件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77307, BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528157/bq77307-orderable-parts

器件型号:BQ77307
主题: BQ76907 中讨论的其他器件

工具/软件:

由于 TI 已经通过 OTP 将此器件设置为固定配置、我们什么时候可以共享器件列表进行选择?

我一直在寻找有关 bq77307 或 bq76907 的指导、但没有取得任何成功。  我需要将器件默认为具有选择限制的无主机/自主模式。  

它要么可编程、要么不可编程。 bq76907 的数据表确实需要明确说明。 如果不是、我们实际购买了什么? 我很难将 TI 器件用于 2-6S 仅保护器电路。

该器件在封装尺寸和成本之间有着重要的选择。 在我们的设计中有一个家,但这已经花费了太多的努力来完成。

请提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    BQ77307 和 BQ76907 均由 TI 使用您可能选择的设置进行编程、但这需要足够的商业案例才能实现。 如果您正在寻找无主机/自主模式、BQ77307 可能更适合。 您是否曾就该兴趣事宜与您的 TI 代表联系过?  

    至于可编程或不可编程的更多细节、我相信 数据存储器   这两种器件的技术参考手册 (TRM) 的一部分可能也会更有助于参考。 TRM 还将进一步详细介绍该器件的特性。  
    1.BQ77307 技术参考手册
     2. BQ76907 技术参考手册

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在设计中使用 BQ77307。  该设计将使用 3.2V 锂离子电池、并在一切正常工作时通过了认证。  我必须订购多少个 bq77307 才能让 TI 对 OTP 进行编程?  

    PROTYPES 将使用 I2C 进行编程。  第一个订单将是 3000 个单位、年体积值可以是 10 000-50 000 个单位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ketil、

    由于本主题中没有其他技术问题、我将继续、结束本次课程。 我已经向 TI 代表发出通知 、您对此感兴趣。 请等待他们的回复。

    此致、
    Alexis