This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A14:最大机械应力数据:测试站的标称 pogo-pin 力和 PnP 工具的标称拾取力

Guru**** 2503775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526210/tps7a14-max-mechanical-stress-data-norminal-pogo-pin-force-at-testing-station-and-norminal-pickup-force-at-pnp-tool

器件型号:TPS7A14

工具/软件:

我 想了解您的部件在 SMT 部件放置过程中所能承受的最大机械应力、包括:测试站的诺马内卡口销力和零件号的 PnP 工具的诺马内卡力:

TPS7A1408PYBKR

TPS7A1308PYCKR

TPS7A2020PYCKR

SN2403002BYMSR

TPS7A1509PYCKR

TPS7A20C285PYCKR

TPS7A20C20PYCKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lily;

    让我与我们的包装团队核实,并将返回给您。

    BR;

    Bett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bett、是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lily;

    不幸的是、尚未作出答复。 我也会跟进。

    BR;

    Bett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lily;

    请参阅我们的应用手册中的第 6 节、了解 SMT 处理期间的最大力。

    e2e.ti.com/.../snva009ai-DSBGA-Wafer-Level-Chip-Scale-Package.pdf

    BR;

    Bett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bett:

    这些信息适用于我提到的所有器件、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lily;

    是适用于所有 DSBGA 封装

    谨致问候;

    Bett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bett:  

    还有一个问题、您能帮我确定 这些元件在热冲击或热循环期间可以承受的最大允许温度斜升速率(加热/冷却)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lily;

    温度循环选项、符合 JESD47 标准:

    应力条件:
    • –65/+150C、500  个周期
    • –55/+125C、700 个周期

    BR;

    Bett