This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:应用程序问题

Guru**** 2541860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530019/bq40z50-r2-application-problem

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

、我在 2s1p 电池组上使用了 BQ40Z50-R2、发现即使从产品上拔下电池组、我仍然可以收集 1.5 秒的电流变化(例如,如果产品上的工作电流为 8A、拔下电池后 500mA、收集到的电流将显示 8A 的变化-->6A->SMBUS -->、并且每次通过 0mA 读取当前数据帧)。 我的问题是放电电流没有直接从 8A 变为 0A 的原因。 因此、我对电池进行了放电测试、并使用 Battery Management Studio 收集了日志和屏幕记录。 但是、由于软件每帧记录的数据至少为 1 秒、因此它可能无法重现我提到的情况。 然而、多项测试表明、关闭放电后采样的电流不会直接变为 0。 请问这种情况的原因是什么?

e2e.ti.com/.../discharge_5F00_test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计使用数字低通滤波器测量电流。 这就是断开电池连接后继续读取电流时看到的情况。