This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:5V 输出版本

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530057/tps7a02-5v-output-version

器件型号:TPS7A02

工具/软件:

您好、TI 人

我看到了一些 e2e 主题中的评论。 TPS7A02 中有 5V 输出版本。

但目前在数据表中找不到。

您能帮助我找到或更改 类似的芯片建议吗?

我在手持解决方案上使用它,因此需要低 LQ 和小包装。 只需要 5V/ 10mA 输出。 输入为 5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、玉溪、  

    抱歉、我不确定为什么 数据表中不显示此选项。  

    TPS7A0350PDBVR 是一款替代的低 IQ 解决方案、非常适合具有 3nA 关断电流和 200nA 静态电流的手持设备应用。  

    我希望这对您有所帮助!

    BR、

    -吉米