This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:更换建议

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529342/tps65987d-replacement-suggestions

部件号:TPS65987D
Thread 中讨论的其他器件:TUSB1064

工具/软件:

您好:

您是否能够建议 一些替换 器件来更新设计?

谢谢你。

此致、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    感谢您联系我们!

    遗憾的是、我们没有直接替代产品。 这是 DisplayPort 设计吗? 您能否提供有关设计要求的更多详细信息?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的快速响应!

    鉴于我们的产品具有较长的生命周期以及使用 NRND 元件相关的风险、我们正在寻找与现有器件行为密切匹配的新一代主动支持的替代产品、以最大程度地减少设计变更。

    PD 控制器用于 USB-C 链路的两端:

    来源:USB 3.1 + DisplayPort 通过 TUSB1046 多路复用器进行路由

    接收端:USB-C 输入通过 TUSB1064 多路复用器进行路由

    要求:
    USB PD:支持 DisplayPort 交替模式的 PD 3.0+、匹配当前行为
    多路复用器控制:在功能上与当前 IC 等效:
      通过 FLIP/SCL、CTL0/SDA、CTL1/HPDIN 等线路进行方向和 HPD 控制
      与 TUSB1046/TUSB1064 兼容
    电源:支持至少 5V 3A
    生命周期:必须通过长期路线图积极支持

    我们正在寻找合适的源端和接收端替代产品、以便消除 NRND 风险并与现有设计行为保持一致。
    再次感谢您。
    此致、
    Nicolas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、我建议您联系当地的 TI 销售办事处。 正如 Aya 提到的、我们没有在 TI.com 目录商店中直接替换。 销售办事处可能会帮助您选择选项。