This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:适用于定制封装应用的裸片供货情况

Guru**** 2593630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530349/lm117-bare-die-availability-for-custom-packaging-application

器件型号:LM117

工具/软件:

大家好、
我们正在研究一个需要将 IP117SMD05 替换为 LM117 系列的项目、LM117 系列在技术上是最佳选择。 但是、我对封装有很大的限制。
情况:

LM117 完全符合我的电气规格
、但标准封装不符合我的 PCB 设计限制
我在制造过程中有定制


封装能力我的问题:Texas Instruments 是否为从事自有封装的集成商提供裸/无封装形式的 LM117 芯片?


我咨询过 Arrow Electronics、他们推荐我访问此论坛、以便直接从 TI 获取信息。
是否有人有过类似请求的经验? 建议采用什么流程来评估这种可能性?
感谢您提供的任何指导或联系方式。
此致、
Alvaro 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro、  

    感谢您的提问!

    目前、该器件不提供该选项。 这以前在销售裸片和提供不同封装选项时更为常见。 但是、这可能会带来质量问题、通常不建议这样做。 感谢您的询问和问题、很抱歉这不是当前产品。  

    谢谢您、  

    McKyla