This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:VCR 运行

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530100/ucc256301-vcr-operation

器件型号:UCC256301

工具/软件:

启动时、谐振突发波形出错。
VCR 波形如图 1 和图 2 所示。
通常、VCR 检测到分流谐振电流、但尽管没有谐振电流流动、但它会上升到 7V。
为什么会发生这种行为?
此外、如何解决此问题?

要求
Iout=0A
VOUT=24V


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    不建议将 UCC256301 用于 TI 的新设计。  请切换到 UCC25640x 器件、并希望它可以解决您可能遇到的任何问题。

     

    此致、