This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:PMP8590 参考设计 — 一半的原型没能正常工作

Guru**** 2580425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530370/ucc28910-pmp8590-reference-design---half-of-prototypes-didn-t-work

器件型号:UCC28910

工具/软件:

尊敬的 Guru:  

感谢您的答复。

我不认为变压器是根本原因、因为我使用的变压器是 W ü Würth Elektronik 的、与参考设计相同。

但是、我会尝试您提到的拆分和过滤。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您告诉我们。

    缓冲器和解决方案可解决 90%的启动问题。

    此致、

    Mike