This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87725-Q1:请检查 LP87725105RAGRQ1 的顶部标记

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522808/lp87725-q1-please-check-the-top-marking-for-lp87725105ragrq1

器件型号:LP87725-Q1

工具/软件:

您好的团队、

请帮助查看顶部标记 LP87725105RAGRQ1。

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    若要了解 LP87725105RAGRQ1、请查看内部寄存器位“TI_NVM_ID"。“。  该位应为 05、表示正确的器件型号。  

    我不知道这是否是你想通过检查顶部标记知道的东西。  

    此致、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我是 CM、因为我们当前已收到此 IC、内部 IQC 希望检查此标记是否正确? 由于参考 DS(标识显示为 LP8772 5101-Q1) 、因此 DS 和实际器件不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可能是预生产样片。 通常、在预量产样片中、我们可以刻录新 NVM 的设置、以便在初始构建中为客户提供支持。  

    您能告诉我您收到的是哪个可订购器件型号吗? 如果 OPN 尚未发布、那么为什么会有不同的标记是有意义的。  

    在突出显示的 DS 标记中、它是 LP87725101RAGRQ1(现在已发布器件)。 如果您订购了该器件、但带有不同的标记、那么请告诉我?  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们订购的 PN 是 P87725105RAGRQ1、是否显示了上面的标记?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我再深入研究一下、以确认您是否收到了预期的器件。  

    -凯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在进一步挖掘“是“之后、您在照片中显示的标记对于预生产单元  P87725105RAGRQ1 是正确的。  

    此致、

    Katie