This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:输出信号不跟随输入信号

Guru**** 2344470 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510948/ucc27714-output-signal-not-following-input-signal

器件型号:UCC27714

工具/软件:

您好团队:

我将 UCC27714 用于半桥 LLC 转换器开关。  在测试自举电路时、我会得到 HO 持续高电平、LO 为 0。

我的输入信号具有足够的死区时间。 EN 引脚通过 200k 电阻器上拉至高电平、而 HS、HO、HB 引脚作为 Vdd 电压提供持续高电平 (18V)。

请帮助我解决这个问题、因为我们的时间已经不够用了。

此致、

Umesh D

Medha 伺服驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umesh:

    感谢您的提问。 您能分享这个原理图吗? 另外、为了澄清一下、HO 和 HB 是否相对于 GND 或相对于 HS 显示为 18V?

    此致、

    Vincent Liew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    HB、HO 和 HS 的 VSS 电压相对于 GND (GND/COM) 为 18V。

    我会分享原理图。

    此致、

    Umesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umesh:

    感谢您的澄清。 我将等待原理图。

    此致、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincet:

    我使用的是 SCT3040KR、这是一款具有单独开尔文源极连接的 4 引脚 SiC MOSFET。 由于开尔文源和电源端子的分离、是否需要考虑任何特定的 PCB 布局注意事项?

    此致、

    Umesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umesh:

    由于美国节假日、回复将延迟。

    我们的专业专家将尽快与您联系。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umesh:

    由于 MOSFET 具有单独的驱动器和电源接地、因此请将 FET 的驱动器接地连接到 UCC27714。 这是为了使流经 FET 的大电流与栅极驱动环路分离。 如果您使用了足够的接地平面、则可能没有必要这样做。

    由于 HO-HS 和 HB-HS 为 0V、因此问题可能出在自举电路上。 您能分享这个原理图吗?

    谢谢您、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Umesh、

    由于没有其他问题、我将在此时结束该主题。

    如果您对此主题有任何疑问、可以回复并重新打开该主题。

    谢谢您、

    William Moore