This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:对于 BQ27621-G1 电量监测计、如何将满电荷 SoC 设置为 4.1V

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27621-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528543/bq27621-g1-how-to-set-full-charge-soc-at-4-1v-for-bq27621-g1-fuel-gauge

器件型号:BQ27621-G1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我当前正在使用 BQ27621-G1 我的产品中的电池电量监测计 IC 单节 18650 锂离子电池(标称电压为 3.7V、完全充电 4.2V) 。 ChemID 保留为默认值 0x1202 、建议将其用于 I 所使用的单元格类型。

但是、我需要将测量仪表配置为 A 电池电压为 4.1V 解释为 100%荷电状态 (SoC) 4.2V 电压。 在我的应用中、充电器的终止电压为 4.1V 所以我想定义 SoC 范围为 0%(2.8V 时)和 100%(4.1V 时)

我尝试使用更改完全充电识别阈值 BQStudio 、但即使电池完全充电至 4.1V 并且充电终止后、电量计也只会报告相关情况 94–97% SoC 、这在我的系统中造成了不一致。

请告知:

  1. 是否可以重新定义 SoC 映射范围 、因此 4.1V 被认为是 100% SoC、2.8V 是 0%?

  2. 这可以通过 BQStudio 或通过实现 I2C 命令 (如果是,请分享指南或脚本格式)?

  3. ChemID 0x1202 对于该电压范围是否仍然有效、或者是否需要自定义 ChemID 才能在 4.1V 充电上限下进行精确的 SoC 估算?

非常感谢您为解决此问题提供的任何指导。

此致、
Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 Chg Term State->V 设置 100%基准电压、同时将恒压速率设置为其最大值(可能的最低收尾电流)。

    您可以使用 State->Terminate Voltage 设置 0%基准电压。 将 Delta Voltage 设置为 0mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您提供有关配置V at Chg TermTaper RateTerminate Voltage的明确指导。 这是非常有帮助的。

    我注意到、在完全复位或断电后、电量监测计会丢失这些设置。 是否有办法通过 BQStudio 或 I2C 命令使这些参数在复位过程中保持不变?

    我希望了解有关保存这些配置以避免在每次下电上电后重新编程的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,你不能使这些持久,因为这种电量计没有你可以自由编程的持久内存。 驱动程序必须检查 ITPOR 位、如果设置了该位、表示电量计已复位、则驱动程序必须对电量计重新编程。