This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27741-G1:当电芯电压高于阈值时、电池会进入关断模式

Guru**** 2344780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529190/bq27741-g1-battery-goes-to-shut-down-mode-while-cell-voltage-is-above-threshold

器件型号:BQ27741-G1

工具/软件:

我遇到了电池进入关断模式的情况、并且我们看到电池包电压为 0V。  当我们检查电芯电压时、它在 3.3V 下正常、而用于关断的设定电压为 2.45V。 不确定还有什么因素会导致电池组这样做? 这种情况发生在存储中的电池以及安装在设备中的电池。  我在数据表中没有太多提到阈值电压之外的其他参数来触发该功能并打开该功能... 请您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是与您之前的主题中有关导致复位的通信时序的不同观察结果吗?

    电量计不会自动关闭(除非电压下降得太低,如您所述)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好多米尼克,不,这是一个不同的包和一个不同的项目。  好的、所以只需要确认它只是基于电芯电压下降得过低或在物理上触发它。  可帮助解决该问题。