This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:PDコントローラー評価キットのカスタムボードレビュー願い Ω

Guru**** 2439870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518688/tps25751evm-pd

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我计划为包含 PD 控制器的 Raspberry Pi 5 设计一个专用的 UPS 电源电路。

在预期的用例中,无需数据通信 — 该器件将完全作为电源运行。

由于 Raspberry Pi 5 需要相对较高的 5V/5A 电源、这超出了标准的 PD 曲线、
之前、我在另一个 E2E 主题中被建议考虑使用 TPS25751、这正是我的原因。

理想情况下、我想先获取 TPS25751EVM 评估套件以验证功能。 不过、
由于它目前到处都缺货、我正在考虑根据数据表构建定制电路板。

如果可能、请在原理图审阅完成后提供帮助。

作为初始问题、我认为 TPS25751EVM 使用 TM4C123GH6PMTR(ARM 微控制器)
I²C 用作网桥 (UART/μ H)、可通过 GUI 工具进行简单的 EEPROM 编程。

由于 ARM 微控制器的固件似乎未公开发布、
我正在考虑使用二进制文件写入器将 PDO 配置文件直接写入 CAT24C512WI-GT3 (EEPROM)。

如果理解正确、我假设实施中不需要 TM4C123GH6PMTR 微控制器。
您能否证实情况是否如此?

请注意,由于我的英语不流利,这封邮件是在 ChatGPT 的协助下编写的。
我提前对任何不清楚的表达表示歉意、并感谢您的理解。

此致、
大岛由纪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-US 今天关闭。 请允许对您的查询进行延迟的回复。

    一般来说、您可以使用任何主机适配器(如 Aardvark)来对 EEPROM 进行编程、但我将让我的团队审查这个帖子并进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praneet Kumar:

    我很抱歉连续发送多次询问。

    根据以下文档、我创建了一个二进制序列、旨在附加到由 USBCPD 应用程序自定义工具生成的.bin 文件中、特别是用于寄存器 0x32 的二进制序列。 如果您能回顾一下、我将不胜感激。

    此二进制文件计划添加到该工具生成的.bin 文件的末尾。 未使用的字段用零填充。

    【配置详细信息】

    使用 PDO1

    使用 PP_EXT1

    最大电压:5V

    最大电流:5A

    【参考文档】
    www.ti.com/.../slvuc05a.pdf

    [USBCPD 应用程序自定义工具设置]

    1)  


    5) 没有使用 USB 数据
    7) 没有
    8) 没有
    9) 没有
    10) 没有

    【构造的二进制】
    32 01 02 00 00 F4 91 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    由此给您带来的不便、我们深表歉意、非常感谢您的支持。

    此致、
    大岛由纪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么填充零会在这里有用。 固件将最大电流限制为 3A。 您可以设置为在计划时使用外部开关、并确保开关允许 5A 电流。 但是、PDO 消息将仅显示 3A。