This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79758-Q1:有关 BQ79758-Q1 的问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79758-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530244/bq79758-q1-question-about-bq79758-q1

器件型号:BQ79758-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我通过当地 TI 代表向客户宣传 BQ79758-Q1。

客户的应用是 48V 主锂电池模块。

客户询问促销材料的问题。 您能检查一下吗?

1.您能解释一下“MCU 离线单元 OVUO/OTUT 监测“吗?

即使 MCU 已断开连接、BQ79758 似乎也可以监测 OVUO/OTUT。 但我需要为客户提供更多说明。

请检查 OVUO 和 OTUT 的含义。

2.在 BQ79758-Q1 数据表的第一页中、可以看到简化的系统图、其中包含隔离电路。

这些隔离电路是否必要? 或者、如果客户不希望或产品不需要、可以将其删除?

请检查这 2 个问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、

    1.是的、BQ797xx 器件在睡眠状态下具有 OVUV/OTUT 监测。 它们可以进行配置、使保护器能够在温度或电压发生过压或欠压或温度情况时触发 BQ 器件上的故障。  

    发生这种情况时、FAULT 引脚将被拉低、器件将开始在其菊花链电缆上传输故障音调、以便堆栈上的基底器件能够知道故障。  

    如果器件配置正确、这种情况在 SLEEP 模式下都可能发生。

    2.如果您不使用菊花链进行通信,则不需要隔离电路(假设客户不会在这些引脚上触发较大的电过应力)。 隔离用于菊花链通信、根据客户要求、我们将在数据表后面概述几种不同类型的隔离。  

    此致、

       Quentin