This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:具有交替模式的 PD 3.1 控制器

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514745/tps25750-pd-3-1-controller-with-alt-mode

器件型号:TPS25750
主题:TPS26750 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、
我正在寻找一个 USB PD 3.1 控制器 器件的视图 高达 240W 的扩展功率范围 (EPR) 、还包括 DisplayPort 交替模式支持 用于视频输出。

我找到的大多数 PD 控制器都支持 USB PD 3.0 或与 24 引脚 Type-C 连接器兼容、但我特别需要一款符合的控制器 PD 3.1 (EPR) 支持 通过 USB-C 输出视频

您能为该应用推荐合适的控制器吗?

谢谢!

Ibny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibny:  

    感谢您联系我们!

    终端应用和用例是什么? 您能提供系统的方框图来帮助我更好地了解您的需求吗?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在设计 1 选 6 USB 集线器 消息流 24 引脚 USB Type-C 连接器 下游端口的单个实例。 集线器还包括该端口 音频、以太网、DisplayPort 和 HDMI 输出 。 本设计可接受 240W 输入 (48V/5A) 并同时分发 电源和数据 中的方框图、将其发送至下行端口 TI 的 USB Type-C 迷你扩展坞 EVM

    我正在寻找一个 USB PD 3.1 控制器 与类似 TPS65986 、可以处理 高达 240W 的扩展功率范围 (EPR) 同时支持 通过 DP_AUX 引脚实现 DisplayPort 交替模式

    我看到了 TPS26750 它支持 PD 3.1 和 240W、但它缺少 DP_AUX 支持 因此它无法管理 DisplayPort 功能。 我需要一个 PD 3.1 控制器 可同时提供这两者 EPR (240W) 功能和 DisplayPort 交替模式 、本质上类似于的增强版本 TPS65986 适用于 PD 3.1 应用。

    如有任何建议、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibny:  

    感谢您提供更多详细信息。 请我们的产品营销专家发言。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Aya。 我正在等待  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bilal、

    很抱歉耽误你的时间。 我们在 TI.com 目录商店没有此设备。 您必须联系当地的 TI 销售办事处了解具体选项。