This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:充电器如何控制充电电流以匹配 REG0x02?

Guru**** 2949170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529718/bq25723-how-does-charger-control-charge-current-to-match-reg0x02

器件型号:BQ25723

工具/软件:

您好、  

充电器如何精确控制电池的充电电流以匹配 REG0x02?

我在数据表中找不到此类信息。  

 

谢谢

ll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lily、

    内部控制环路将 BATSNS 电阻器上的检测电流与 REG0x02 中设置的目标充电电流进行比较。 环路会调整转换器开关 FET 的 PWM 占空比、以增大或减小该电流。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在大多数情况下、系统负载是动态的、为了将充电电流调节到固定的目标电流、PWM 占空比也是动态的、因为输出电流适用于系统和电池。 是这样吗?   

    当环路增大 PWM 占空比以增大充电电流时、它是否也会导致转换器输出电压 VSYS 升高(例如根据降压转换器的理论)? 在 CC 模式下、转换器如何同时调节 VSYS 以使其保持接近电池电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lily、

    您认为系统负载是动态的、并且转换器的总输出电流必须同时支持系统和电池充电电流、是正确的。 但是、REG0x02 中设置的值仅定义目标电池充电电流、而不是总输出电流。

    该转换器使用控制环路通过检测 BATSNS 电阻器上的电流来调节流入电池的充电电流。 随着系统负载的变化、控制环路会通过调整 PWM 占空比进行补偿、使目标电池充电电流保持不变、同时并行满足系统负载。

    关于 VSYS、转换器会单独对其进行调节(通常通过 VAC_DPM 和 VSYS 调节环路)、并且它不会因为 PWM 占空比增加而持续增加。 充电器架构包含反馈机制、即使负载和占空比发生变化、也能使 VSYS 在恒流模式下保持接近电池电压。

     此致、

    基督教。