This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:VINDPM 是如何工作的

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529717/bq25723-how-does-vindpm-work

器件型号:BQ25723

工具/软件:

您好、  

我对 VINDPM 有疑问、在数据表中找不到答案。  

1.我们可以像禁用 IINDPM 一样禁用它吗?  

2.在我们的设计中、REG0x0A 的默认值为 3.2V、使用 USBC PSU 时、我们始终看到 REG0x21[4]= 0、这意味着充电器从不处于 VINDPM 状态。 我不太了解 REG0x0A 的正确值是什么以及它如何影响 VINDPM。  

3.当充电器处于 VINDPM 时,它到底是什么意思?   

谢谢

ll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lilly、

    否、您无法禁用、但可以将其设置为最小值 3.2V

    = 0、这意味着充电器从不处于 VINDPM 状态。 我不太了解 REG0x0A 的正确值是什么以及它如何影响 VINDPM。  
    3. 当充电器处于 VINDPM 时、它究竟意味着什么?   [/报价]

    请参阅部分 9.3.18 输入源动态电源管理 以了解更多详细信息。 基本上、如果系统负载所需的功率超过适配器能够提供的功率、 输入电压 最终可能会下降至设定值 REG0x0A。 适配器 将尝试通过减小充电电流来保持此输入电压。 如果系统负载需要更多功率、器件将关闭转换器、导致系统崩溃。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我有点理解了。  

    因此、当我们将 REG0x0A 设置为最小值 3.2V 时 、如果 适配器输出电压永远不会降至此低电压、它基本上会关闭 VINDPM。

    对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lily、

    是的、如果您将 REG0x0A 设置为最小值、它基本上会关闭。 这是我们通常建议希望禁用 VINDPM 的客户使用的功能。

    此致、

    基督教。