This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:请告诉我有关强制输出关闭的信息。

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529391/tps54260-please-tell-me-about-the-forced-output-off

器件型号:TPS54260

工具/软件:

请告诉我强制输出关闭的情况。

VIN = 5.0V、BOOT-PH = 3.3V
如果 TPS54260MDGQTEP 的 Vin 在室温下中断、则可能无法输出。
它通常不在低温下输出。

BOOT 的说明如下:在电容器刷新之前、输出被强制关闭。
在 boot>ph 时是否发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Teruhiko

    这是否仅在轻负载下发生? 如果是、则很可能是由于 BST-PH 达到 UVLO。 能否请分享 BST-SW、Vout 波形以进行深入研究?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我建议查看 — 使用 TPS54240 和 TPS54260 改善低压降运行的方法(修订版 A)

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我查看数据表。 我将测量波形、因为它可能是 UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的寺彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取这些波形后、请告诉我。 此外、分享您的原理图以进行审阅。

     

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare