This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2610:BST 电容器

Guru**** 2343840 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527358/lmg2610-bst-capacitor

器件型号:LMG2610

工具/软件:

我正在查看基于 LMG2610 的设计、并看到使用的自举电容器为 220nF。 这种基于反激式设计的最大频率约为 250kHz。

我是否正确地认为这是一个过大的价值? UCC28782EVM 显示使用的值约为该尺寸的 1/10、22nF。  

这只是会使初始导通速度变慢、还是会导致其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我来与团队核实 BST 电容器的建议值。

    此致、

    Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adithya、我可以在数据表的表 6.3 中看到、Cbst 最小值为 10nF、然后 Caux 需要约为 Cbst 的 3 倍。 通常、Cbst 基于开关频率和高侧 FET 特性、但这些器件已集成在这里、因此我们应该更准确地了解需要执行的操作。 我只想确保 220nF 的电容不会太大、而不会导致问题。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于实际应用、建议使用自举电容器、其值为高侧 FET 充电所需电容器最小值的 10 倍。

    考虑到数据表中提到的最小值为 10nF、可以使用 100nF 电容器来确保稳健性。

    为了确保 220nF 是否合适、我们需要对设计有一些了解。

    您能否简要说明一下什么是工作条件、电源电压 以及其他有助于分析的详细信息?

    此致、

    Adithya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一款有源钳位混合反激式转换器、可将 120VAC 输入转换为 28V 直流输出、最大功率为 140W。  

    LMG2610 是反激式器件初级侧的主开关器件。

    它由 Infineon 控制器 XDPS2201 驱动、频率高达 250kHz。

    请告诉我哪些附加信息对我有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    首先、很抱歉耽误您的时间。

    根据测试条件和我们的计算结果、100nF 电容器是合适的选择。 但是、使用 220nF 电容器不会产生任何问题、可以放心地使用。 电容值超过 1 µF 可能会导致潜在的复杂性、但 220nF 电容值完全在预期应用的安全范围内。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请随时与我们联系。

    此致、
    Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adithya、非常感谢!