This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:用于交流/直流反激式的 PFC

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530144/ucc28056-pfc-for-ac-dc-flyback

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件:UCC28700

工具/软件:

您好!

我想使用此芯片设计一个具有以下拓扑的交流/直流转换器:  

交流 IN (120V @ 60Hz)> EMC 滤波器> PFC(400V 输出)>反激(12V 输出)

大多数反激式控制器芯片通常不接受远高于 75V 的输入电压。 此电压在反激级之前通常如何降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、  

    您可能会看到一系列具有集成开关的低压反激式控制器。  

    还有一系列反激式控制器设计用于从全波整流和滤波交流电或从 PFC 输出“离线“工作。  
    控制器看不到任何直接的高电压、但它控制一个开关(通常是 MOSFET)、来驱动变压器以降低 PFC 输出。
    由于您对选择合适的反激式控制器的兴趣更大、我建议您关闭此主题并在标题中使用“UCC28700"发布“发布新的 E2E 主题、将您的问题提交到正确的支持组。  

    注意:如果您的交流输入仅为 120V (+/-X%)、则无需将 PFC 输出一直升至~400V。  您可以将其设置为< 200V、并选择较低电压的半导体、电容器和其他元件进行转换。   
    相同的反激式控制器也可以在该电压下工作。  

    此致、
    Ulrich