This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:FYI TLV62569 仿真在 LTSPICE 中工作、但很糟糕。

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528708/tlv62569-fyi-tlv62569-simulation-working-in-ltspice-but-terrible

器件型号:TLV62569

工具/软件:

该模型确实以 ltspice 运行、但非常敏感。  

我以前无法让它运行。 它将正常启动和调节、但随后会发生 10-20ms、计算将大幅滞后、然后开关将突然停止、电压将衰减。 这基本上是稳态条件,所以 idk 什么发生在里面,但它是什么.  

根据设置、它 有时无法正常工作、或只是将 VOUT 连接到 0.6V(VFB 电压)、且不会发生变化。  
如下所示、您可以看到它毫无理由地随机下降。  


如果你在我的位置,只是曲柄 reltol VTOL 非常低,它将工作.  

是我拥有的运行。  




PS、对于这一个、使用备用求解器和齿轮方法、这是最佳性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不建议将 PSpice 模型与 LTSpice 一起使用、并且不提供对 LTSpice 相关问题的支持。

    此致、

    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我再次看到问题、我假设这里的问题是关于 LTSpice 仿真问题。 我们只建议在相应的软件中使用我们的模型,因此在 LTSpice 中使用模型可能会给你异常的结果,我们不建议,也不支持此类相关问题。

    如果有任何其他问题、请告知我。 我很乐意为您提供帮助。

    此致、

    Zakir