This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:在 PFM 模式下向输出突然施加 5V 电压时的行为

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528726/tlv62569-behavior-when-5v-suddenly-applied-to-output-in-pfm-mode

器件型号:TLV62569

工具/软件:

你好。  

我正在进行模拟、对条件很好奇。 假设 IC 在 PFM 模式下运行、我的目标电压为 1.5V。  

突然我滑动并下降、意外地在输出端强制施加 5V 电压。  

根据我能说的、实际上该器件根本不会灌入任何电流。 因为出于效率目的、在 PFM 模式下未使用低侧 MOSFET。  

低侧 MOSFET 也会关断、因为 VFB 电压过低。 对吗?  

从仿真来看、PFM 似乎立即停止、3.2A 反向电流实际上仅是通过高侧 MOSFET 体二极管为输入电容器充电产生的。  

请告诉我我我的理解是否正确。  








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不建议将 PSpice 模型与 LTSpice 一起使用、并且不提供对 LTSpice 相关问题的支持。

    此致、

    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题没有一个与 LTSpice 有关的问题。  

    Im 询问器件在 PFM 模式下相对于高侧 MOSFET 的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在进行仿真、对这种情况很好奇。 假设 IC 在 PFM 模式下运行、我的目标电压为 1.5V。  

    突然我滑动并下降、意外地在输出端强制施加 5V 电压。  [/报价]

    根据数据表、如果我们看到器件的绝对最大额定值、则说明我们不能在 SW 引脚上施加超过 Vin+0.3V 的电压、这会损坏器件。 因此、我们不建议在此类条件下运行该器件。  

    根据我能说的内容、实际上该器件根本不会灌入任何电流。 因为出于效率目的、低侧 MOSFET 未在 PFM 模式下使用。[/报价]

    是的、该器件不会灌入任何电流、因为当低侧 FET 检测到零电流时、它会立即关断。

    和低侧 MOSFET、由于 VFB 电压过低、它也会关闭。 对吗?  [/报价]

    由于电流<= 0A、低侧 MOSFET 会关断、但在这种情况下、VFB 电压会过高。

    [报价 userid=“658946" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528726/tlv62569-behavior-when-5v-suddenly-applied-to-output-in-pfm-mode

    从仿真来看、PFM 似乎立即停止、3.2A 反向电流实际上仅是通过高侧 MOSFET 体二极管为输入电容器充电产生的。  

    请告诉我我我的理解是否正确。  

    [/报价]

    在这种情况下、高侧 FET 体二极管将导通、并会损坏器件、具体取决于二极管的导通时间。

    如有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Zakir

    [/quote]
    [/quote][/quote]