This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2580-3:替代

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2891, UCC2897A, UCC2580-3, UCC2894, LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529355/ucc2580-3-substitute

部件号:UCC2580-3
Thread 中讨论的其他器件: UCC2894、UCC2891 、UCC2897A LM5025

工具/软件:

在寻找采用 SOIC-16 配置的 UCC2580-3 PWM 控制器的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议使用 UCC2897。 拓扑是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 它用作开关模式电源中的 PWM 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 SMPS 拓扑是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “拓扑“是什么意思? 它用作 PWM 控制器。 这是原理图的第 2 页。 它是 U7。 此故障。 引脚 4 和 6 上无输出。  

    e2e.ti.com/.../115VAC-Pwr-Supply-PG2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、TI 网站没有 UCC2897 的数据表。 搜索结果最终会显示 UCC2891 至 UCC2894 的数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是该器件的链接: https://www.ti.com/product/UCC2897A

    拓扑意味着 LLC、正激式、PSFB 等 由于它是一个 PWM 控制器、因此您可以采用不同的方式对其进行配置。 UCC2897A 是有源钳位正向控制器、因此、如果在其他拓扑中使用 UCC2580-3、我们可能会推荐不同的替换器件。

    原理图未完成。 请提供功率级原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图的全部 4 页

    e2e.ti.com/.../115VAC-Pwr-Supply-schematic.pdf。如果有可用的替代产品、请告诉我。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果峰值电流模式控制正常、则宜使用 UCC2897A;如果您希望采用电压模式、则可以使用 LM5025。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC2580-3 是 SOIC-16。 我找到 UCC2897A 数据表。 这是一个 20 引脚 TSSOP。 这不奏效。 我需要一个可以直接替换该 UCC2580-3 的 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有直接用于替换的 IC。 但就引脚数量而言、LM5025 是 16 引脚 IC。

    UCC2891 也是一款 16 引脚器件  

    但它们不是 SOIC-16。