This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629206-Q1:预偏置输出

Guru**** 2484155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530174/tps629206-q1-pre-biased-output

器件型号:TPS629206-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS629206

工具/软件:

您好、

我们在 TPS629206 应用中使用、Vin = 12V、FSW = 2.5MHz、PFM 具有 AEE 的自动 PWM/PWM、Vout = 5V。 该应用使得在 EN 为高电平(预偏置)之前 Vout 为 5V。 为了确保在这种情况下 IC 的平稳运行、我需要执行哪种检查/测试? 非常感谢您的帮助。

提前感谢、

Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath、

    您是否将 EN 引脚悬空或连接到电阻分压器 — 分享您的原理图。

    因此、Vout 已通过 5V 进行预偏置、如果 EN 引脚上有电阻分压器、并且如果该 EN 引脚电压大于>1V、转换器将自动启动。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    恐怕我无法分享原理图、但我现在已经了解了它的工作原理。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。