This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:ESD 接地测试失败

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527631/tps2660-esd-grounding-test-fail

器件型号:TPS2660

工具/软件:

在进行 ESD 接地测试时、我们发现 TPS2660 会损坏。 损坏将导致 RTN 引脚和 GND 引脚之间短路。 请问您是否有办法防止出现这一问题?  

BR、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    测试导致此故障的针脚?

    是 RTN 引脚吗? 我将检查该引脚上的 ESD 连接。 所有其他引脚都具有连接到 GND 的 ESD 二极管。

    我明天会回来的。

    谢谢  
    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TPS2660 EFT 测试已完成并通过。 找到以下应用程序。

    简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障保护电路(修订版 D)

    每个引脚的 ESD 用于维持人体放电模型。

    您能告诉我您正在进行哪些测试、电压电平是多少?

    谢谢

    Amrit