This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:出现故障条件和其他问题时的 CHG_STAT 值

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527742/bq25798-chg_stat-value-in-case-of-fault-condition-and-other-questions

器件型号:BQ25798

工具/软件:

大家好 TI 社区、

我对 BQ25798 器件有几个问题。 我们使用这款 IC 为新产品之一的 2 节定制电池包充电。

问题 1:

第 33 页 BQ25798 数据表(文档 SLUSDV2B 于 2023 年 1 月修订)的内容如下 :

“主机可以监测 ADC BAT 引脚电压和 TS 故障寄存器、以确定连接的电池何时有效。“

我们可能错过了它、但§9.5.1(寄存器映射)没有提及此类寄存器(REG20 和 REG21 故障寄存器似乎也没有“TS FAULT“字段)。 您能否向我们提供有关此“TS 故障“寄存器的更多详情?

问题 2:

假设 BQ IC 正在为电池充电(即 REG1C 的 CHG_STAT 为 1h、2h、3h 或 4h)、当其中一个充电计时器(涓流,预充电,快速充电)到期时、CHG_STAT (REG1C) 的值是多少? CHG_STAT 是否回滚到 0h(未充电)?

问题 3:

假设 BQ IC 正在为电池充电、当发生 VBUS 过压 (VBUS_OVP)、VBAT 过压或 IBUS 过流 (IBUS_OCP) 情况时、CHG_STAT (REG1C) 需要哪个值?

问题 4:

发生 VSYS 过压情况时、VSYS 是否由电池供电? 如果电池正在充电、设置 VSYS_OVP_STAT 后、这是 CHG_STAT 的新值(指示过压情况)?

问题 5:

假设电池正在充电、当 TS 温度高于 T5(TS_HOT 条件)或低于 T1(TS_COLD 条件)时、CHG_STAT 的值是多少? 您能否确认在这些情况下充电已暂停?

问题 6:

当 TSHUT_STAT 情况发生时、您能否确认电池充电已暂停? 在这种情况下、VSYS 处的值是多少? 如果正在进行电池充电、则设置 TSHUT_STAT 后 CHG_STAT 的值是多少?

非常感谢您的支持

此致

Romaric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romaric,

    关于 1、TS 故障寄存器分别指 REG0x1F 和 REG0x25 中的 TS HOT、COLD、WARM 和 COOL 状态以及故障标志。

    关于 2、当预充电和快速充电计时器到期时、充电状态恢复为未充电。  当涓流充电计时器到期时、涓流充电自动重新启动。

    关于 3、在 VBUS_OVP、VBAT_OVP、IBUS_OCP 期间、充电状态不会充电。

    关于 4、在 VSYS_OVP 期间、转换器关闭、VSYS 仅由电池供电。  充电状态为未充电。

    关于 5、充电暂停、充电状态报告在发生 TS HOT 和 COLD 故障时不充电。

    关于 6、对于 TSHUT 故障、充电暂停、充电状态未充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    非常感谢您的回答。

    关于问题 6、您能否告诉我们、当发生 TSHUT 故障时、VSYS 是如何供电的:来自电池? 其他(完全关闭,...?

    此致

    Romaric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romaric,

    是的、SYS 在 TSHUT 期间由 BAT 提供。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您的回答。 现在一切都很清楚!

    此致

    Romaric