This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:I2C 读取问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529079/ucd90160a-i2c-read-issue

器件型号:UCD90160A
Thread 中讨论的其他器件: UCD90160

工具/软件:

我目前在设计中使用 UCD90160A IC。 我会遇到如下问题:

a.当我 在高温环境 (45°C) 中运行 i2cprobe 命令时、有时它无法检测到 UCD 的地址 (0x0C、0x41、0x7F)。 请提供建议。 谢谢!

root@(none):/# i2cprobe 1.
有效的芯片地址:0C 21 22 41 70 71 7f

root@(none):/# i2cprobe 1.
有效的芯片地址:0C 21 22

root@(none):/# i2cprobe 1.
有效的芯片地址:0C 21 22 41 70 71 7f

B.当我尝试阅读“制造信息“时、偶尔会丢失一些信息。

 正常:

UCD90160 版本
MFR_ID 不适用
MFR_MODEL MFR_MODEL
MFR_REVISION R0A1
MFR_LOCATION 不适用
MFR_DATE 250117
MFR_SERIAL 不适用
DEVICE_ID UCD90160A2.4.3.0809160916。

负极:

UCD90160 版本
MFR_ID
MFR_MODEL
MFR_REVISION
MFR_LOCATION
MFR_DATE 250117
MFR_SERIAL 不适用
DEVICE_ID UCD90160A2.4.3.0809160916。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    I2Cprobe 有什么作用? 如果它是一个只具有地址但没有真实数据的事务、这不是 UCD 支持的。  

    因此最好不要使用 i2cprobe。

    对于 MFR、我们需要有一个波形来看看问题是什么  

    此致

    颐和