This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:是否可以禁用 TPS65987DDK 的"recovery"函数

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527180/tps65987ddk-is-it-possible-to-disable-recovery-function-of-tps65987ddk

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65987

工具/软件:

您好:

让我确认以下内容。

*我知道这个设备有某种“恢复时间“设置。
例如、如果器件检测到过流、则器件将禁用内部电源路径。 但是、经过“恢复时间“设置后、将重新启用内部电源路径。
但是、当检测到过流时、如果客户想永久禁用内部电源路径、是否有任何设置来禁用此“恢复“功能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    它们是将该器件用作供电方还是受电方?

    他们必须通过哪些选项来控制 PD 控制器、I2C、GPIO?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    >它们是否将设备用作供电方或受电方?
    使用固定源。

    >他们控制 PD 控制器、I2C、GPIO 有哪些选项?
    目前、只有 GPIO。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    对于仅使用 GPIO 的情况、PD 控制器无法在发生过流时自动禁用电源路径。

    您需要一个 EC/MCU 来控制 PD 控制器并在 OCP 事件后将其禁用。 PD 控制器本身将自动执行错误恢复、并在 OCP 后尝试重新协商合约。 如果 PD 控制器在 OCP 事件后禁用了供电功能、则没有好的方法来自动恢复并知道何时可以再次供电。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。
    据我所知、除非我们通过 i2c 控制此器件、否则无法禁用此功能。
    如果我们将 i2c 端口连接到 MCU,如何禁用此功能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    没有一种简单的方法可以禁用此功能。 MCU 需要监控 PD、当 OCP 跳闸时、需要通过 I2C 禁用 PD 控制器。

    他们需要设置 I2C 接口、以便接收与过流相关的中断。 当它们接收到 I2C IRQ 时、它们将读取 TPS65987 以查看触发的中断并确认它是 OCP、然后 可以发送'DISC' 4CC 命令以断开端口、或直接写入端口配置寄存器 (0x28) 并通过将 Type-C 状态机设置为禁用来禁用端口。

    要重新连接、他们需要发送 4CC “SSRC"命令“命令来重新协商端口、或将 Type-C 状态机设置回其正常值。

    谢谢。此致、

    Chris