This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2972:充电 FET 未开启

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529196/bq2972-charging-fet-is-not-on

器件型号:BQ2972

工具/软件:

我使用 BQ29728DSER 实现了锂聚合物充电器/保护电路。 当我插入 5V 输入电源时、连接的电池具有 3.558V 电压、并且 FET 保持关断状态。 放电 FET 按原样获得电池电压。 可以有人帮助来解决这个问题吗?  

我在此处附上的布局和原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个观察结果:如果未连接充电电源、则两个 FET 栅极都会获得电池电压(两个 FET 都导通)。