This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:bqStudio 1.3.101 无法识别 EVM 电路板

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, EV2400, BQ25895, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524195/bq27z561evm-011-bqstudio-1-3-101-not-recognize-evm-board

器件型号:BQ27Z561EVM-011
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400、GPCCHEM、 BQ25895、BQ27Z561

工具/软件:

大家好!  

请问在尝试将 EVM 板与 EV2400 和 bqStudio 连接时、我会怎么做。  点击“OK"进行“进行处理后、好像 bqStudio 正常工作并与 EVM 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    bqstudio 应该自动检测器件。 您不需要手动选择它。 尝试将您的 bqstudio 更新为最新版本。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    请问是否有比更高的版本  

    1.3.101?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    1.3.101 是 bqstudio 的最新版本。 您可能遇到了硬件问题、因为您的 bqstudio 是最新的。 您是在打开 bqstudio 之前还是之后连接 EV 电路板?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、 1.3.127.3 是最新版本。 我附上了用于下载最新 bqstudio 版本的链接:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    感谢你的帮助。  该版本 1.3.127.3 可立即检测并连接到我的 EVM。

    您能帮我指一下可以下载应用手册的位置、或者说明创建黄金映像的步骤吗?

    我一般认为、我需要设置配置、校准、让 bqStudio 了解电池情况、但深入了解 bqStudio 将需要一些时间、我正在寻找一些初学者文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    此 链接 应该能够帮助您创建黄金映像。 下面是另一个  应该能够帮助的链接。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我正在寻找一个适用于我的电池的通用 chemID:

    设计电容:10000mA

    设计电压:3.7V

    4.2V 充电器

    我不需要很高的精度、因为我们已经准备好投入生产、所以我没有时间来完成学习周期。

    如果你知道任何一个通用的,请帮助我指向我可以下载 chemID 的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    您可以使用  GPCCHEM 工具在 bqstudio 中获得近似 ChemID 匹配。  是 GPCCHEM 工具的应用手册。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您能帮助我为您指出如何在配送模式下配置产品的正确信息吗?  目前我有 BQ25895 充电器、BQ27Z561 电量监测计和电池连接在一起。  我得到了混合的信息来配置系统到运输模式,我失去了。  我不知道如何将系统置于运输模式以及如何启用电池。  我是否使用充电器的/QON? 或者我是否将 0 发送到电量监测计寄存器?

    任何帮助都非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    此 链接 应该能够为您提供有关进入和退出配送模式的一些信息。 您需要关断 BATFET 才能进入运输模式。 您可以通过设置 BATFET_DIS 位= 1 来强制 BATFET 关断。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢 您提供 BATFET 的相关信息。  你提供给我的链接我已经读过,这就是困惑的来源。  我确实需要设计参考、设计指南来连接 TI 的充电器、TI 的电量监测计以及支持运输模式和唤醒的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    这似乎是一个电池充电问题。 如果您要针对 BMS-BCP(电池充电产品)这个问题创建新主题、 该团队中的某个人将能够帮助您。 如果您对电池电量监测计有任何疑问、我会为您提供帮助。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    我懂了。  在将充电器置于运输模式之前、是否需要关闭电量监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    否、 您不必关闭电量监测计。 您可以手动将其关断以降低功耗、但即使在运输模式下、电量监测计仍能够运行。

    谢谢、

    Adam