请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 工具/软件:
您好、
如果我的客户想要从存储器映射寄存器(例如 PD 状态[40h]) 读取)读取数据、则 按如下方式访问数据是否正确?
访问格式:数据表中的图 8-31。
- 唯一地址=在表 8-5 的 ADCIN1/IN2 中定义。
 - 寄存器编号= 40h ((PD 状态寄存器)
 - 字节计数= 4
 - 读取 4 字节
 
此外、如果他们要写入“SWDF" 4CC“ 4CC 命令、按如下方式访问它是否正确?
Access Format(访问格式):数据表中的图 8-30。
- 唯一地址=在表 8-5 的 ADCIN1/IN2 中定义。
 - 寄存器编号= 08h (命令寄存器)
 - 字节计数= 4
 - 将'SWDF'(0x53574446) 写入数据
 
我想确认我的理解是否正确
谢谢、此致、 
Hattori 先生。