This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:向 MCU 获取电源正常反馈

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529090/lm5190-q1-taking-power-good-feedback-to-mcu

器件型号:LM5190-Q1

工具/软件:

你(们)好

我需要将 PG 连接到 MCU。 由于建议使用电源正常引脚通过 100k 电阻器上拉 VCC 7.5V、因此可以上拉至某个外部 3.3V 而不是 IC Vcc

此致

Anoop  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anoop

    是、您可以使用上拉电阻器将 PG 引脚连接到外部 3.3V。  

    - EL