This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:LM3481-Q1 开通时间规格

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527514/lm3481-q1-lm3481-q1-ton-time-specification

器件型号:LM3481-Q1

工具/软件:

在我的应用中、输入为 5V 至 18V、输出为 11.64V、Vin>8V 时的占空比为 34%及以下、因此当开关频率为 917KHz 时、Ton 时间=低于 377ns、那么当输出低于最短导通时间规格时、输出行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:  

    您是否将其用作前置升压解决方案(如随附的 e2e 链接中所述)? 隔离式电源模块

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及预升压解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    输出电压将过冲(导致其保持开启时间过长)、然后在某个时刻开始跳跃。 然后再次过冲。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、理解它、输出端会出现过冲、但我不理解“"因为“因为它保持时间过长“。

    在我们的应用中 (Vin>8V)、导通时间<数据表中的最短导通时间规格。

    您是否有任何数据或公式来估算 100uF 左右输出电容器的过冲电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:  

    请允许我在某个时候研究这个问题。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    此器件的最小 Ton 为 363ns、相当于 917kHz 时 34%的最小占空比

    这意味着当 Vin>8V 时、器件无法降低占空比(必须保持在 363ns)

    这意味着即使输入电压增加、占空比也将保持在相同的电平、Vout 的增加将取决于以下公式:-> Vout =(1/1-D)* Vin

    根据您的规格、Vout = 1.53* Vin。因此、我们看到输出电压上升到 11.64V 以上、当 Vfb+ Vovp 在 Vin ~ 8.2V 时为 1.36V 时、会进入过压保护。  

    此致、

    Mounika.