This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:输出电流问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526529/lm70880-q1-output-current-issue

器件型号:LM70880-Q1

工具/软件:

您好、

我创建了一个定制 PCB、并使用 LM70880-Q1 通过 24V 电源实现 15V 和 6A 的输出。 我想提请你注意我在这一组成部分中遇到的一些问题。

首先、在为 PCB 供电时、可实现所需的输出电压、但电流几乎为零。 在进行一些测试时、当使用空气枪将 LM70880-Q1 加热至低温时、电流会增加至 4/5A。 但是、当组件冷却时、电流将返回到几乎为零。 原因不明。 你对这件事有什么想法吗?

另一个容易出现的问题是该元件用于 PCB 上的不同区域。 如前所述、我在某些区域遇到问题。 但是、在某些情况下、只有一个或两个区域工作正常。 我尝试以多种不同的方式焊接该元件、包括手动焊接、使用气枪或烤箱

我非常感谢你的协助。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    首先、为 PCB 供电时可实现所需的输出电压、但电流几乎为零。 在进行一些测试时、当使用空气枪将 LM70880-Q1 加热至低温时、电流会增加至 4/5A。 但是、当组件冷却时、电流将返回到几乎为零。 原因不明。 您对此有何想法?

    IC 上的负载是多少? 当您说电流增加 4/5A 时、此电流是指来自电源的电流吗? 您是否尝试过将 IC 回流到 PCB 上? 我们之前在使用评估板 (EVM) 时没有遇到这种现象。

    另一个问题是该元件用于 PCB 上的不同区域。 如前所述、我在某些区域遇到问题。 但是、在某些情况下、只有一个或两个区域工作正常。 我尝试以多种不同的方式焊接此元件、包括手动焊接、使用气枪或烤箱

    那么、在某些情况下、IC 会在 PCB 的不同位置按预期运行、但在其他指定区域、情况并非如此? 对我来说、这听起来像是一个焊接问题。

    Ben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    负载是一个需要 4A 电流的珀耳帖模块。我所指的电流是 LM70880-Q1 的输出电流、因为它必须激活负载、但仅在将 LM70880-Q1 加热时才会激活。 LM70880-Q1 冷却后、输出电压和电流开始下降、直至达到几乎为零安培、大约为 4V

    我同意您的看法、但尽管尝试了不同的焊接方法、但我没有取得任何成功。 您能给我提供回流焊曲线以便我可以重试吗?

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    请尝试以下链接:

    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    是否有任何更新?

    Ben