This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:采用 IC 的 GaN 应用

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25661, LMG3614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528269/ucc25661-gan-application-with-the-ic

器件型号:UCC25661
主题: LMG3614 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想使用该 IC 来设计具有 GaN 的 HB LLC、Fsw 应为 200kHz~300kHz。

电源用于音频放大器、输入范围:200V 直流~ 380Vdc、标称 320Vdc、输出+/–63V、最大 1000W

请检查 UCC25661 是否可以直接驱动 GaN。 如果没有、请提供您的建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、我们展示了采用 TI GaN 的 UCC25661 的一些参考设计。  

    首先可能发布的是采用我们的 LMG3614 实现的 240W 适配器重点设计。 对于此功率级别、您可能需要查看 LMG3650

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 JCHK:

    您能介绍一下 用于驱动 TI GaN 的 UCC25661 参考设计吗?

    我参考了数据表中的 LMG3650 典型半桥应用与 Bootstrap。

    如果我修改驱动器电路以直接连接 UCC25661 作为附件图片、您认为这是可行的吗?  

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    没错、我正邀请我们的 GaN 团队进行进一步评论。