This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:LM74502-Q1 在 BCI 测试期间发生电源故障(闭环方法@100mA)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527187/lm74502-q1-lm74502-q1-power-failure-during-bci-testing-close-loop-method-100ma

器件型号:LM74502-Q1
主题: LM74502 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们使用 LM74502-Q1 来防止电路中的高浪涌。 当我们通过 LM74502 部分提供电源时、我们的显示屏在 195Hz @ 100mA 下的 BCI 测试中失败、但如果我们绕过 LM74502 部分后提供电源、那么我们的显示屏在 1MHz 到 400MHz 范围内的 BCI 测试中可以正常工作。 请告知我们 LM74502 部分需要进行哪些改进才能通过 BCI 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapeesh:

    我来检查一下。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapeesh:

    它是否仅在一个特定频率下无法正常工作? 您能否 共享 VS、GATE、SRC 和探针的 VCAP 信号?

    它是否 在较低的严重性级别(即< 100mA Say<xmt-block1> 50mA</xmt-block> 或<xmt-block2> 20mA</xmt-block>) 通过 50mA 通过? 20mA?</s>)

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     195MHz 与 250MHz 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapeesh:

    您还能跟进其他问题吗?

    此致、

    Shiven Dhir