This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:规格检查

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22999

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528344/tps22971-spec-check

器件型号:TPS22971
主题中讨论的其他器件:TPS22999

工具/软件:

你(们)好  

旨在输出 0.77V 的 VCCST 电源轨、来自 VCCPRIM_VNNAON 的输入为 0.77V。
基于 Panther Lake 平台、VCCST 的电流消耗为 0.5A。
您是否有可支持 0.77V 低电压、更小尺寸以及具有 PG 信号的备选器件建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS22999 具有较小的封装、其中 PG 和最小 VIN:0.1V。

    谢谢

    Amrit