This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495T-Q1:输出 12V/10A 是否正常工作?

Guru**** 2434570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495T-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519374/lm61495t-q1-output-12v-10a-working-or-not

器件型号:LM61495T-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

根据下面提供的配置、LM61495T-Q1 是否正常工作?

  • 输入电压 20V 至 30V、典型值为 24V。
  • 输出:12V/10A
  • Ta = 40°C

如果上述输入正常工作、请提供参考设计或计算表。

此外、您能否基于同一输入分享总功率耗散和热计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Virali、

    我将与我们的团队核实、并尽快回复您。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    以下查询的任何更新!

    此致、

    Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virali:

    仍在等待我们团队的回复、我们会尽快回复您。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

     LM61495T-Q1 查询的任何更新!   

    此致、

    Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Virali、

    感谢您的耐心。 应该能够在本周早些时候为您获取数据。 我一得到数据就会告诉您。

    谢谢、

    Dino