This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:支持产品选择

Guru**** 2434570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25713, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529479/bq25792-support-with-product-selection

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQ25730

工具/软件:

尊敬的团队:

我们最初在设计中使用了 BQ25792 充电器 IC。 然而、根据我们当前的系统电源要求、我们现在需要支持高达 5A 的连续系统负载。 请建议使用可适应更高系统负载电流额定值的备用电池充电器 IC。

此致、

Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monisha、

    您的输入电压、电池调节电压和所需的充电电流是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    来自 USB-USB 的充电器 IC 的输入电压为 20V PD。 我们计划使用 4S2P 电池配置。 电池充电电流为 2A  、系统 功率要求为 84W (12V、7A)。 我们计划使用 BQ25713。 您是否也可以对此选择发表评论?

    此致、

    Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monisha、

    BQ25713 最大电流为 8A、因此如果系统电流为 7A、则只剩下 1A 用于充电。  最新版本 BQ25730 可以提供更大电流。  请注意、此笔记本电脑充电器不提供端接。  因此、您将需要另一个电路来测量终止电流(例如电量监测计 IC 或 INAxxx)、并使用软件来指示充电器停止充电。  此外、充电器的 SYS 输出= MINSYS 或 VREG = 16.8V 中的较高者。  因此、您将需要直流/直流转换器将充电器的 SYS 电压降至 12V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的建议。

    此致、

    Monisha M