This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:LMQ644A2-Q1:双路输出设计 (3.3V/3.8V) 需要 Altium 源文件

Guru**** 2436790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ644A2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530514/lmq644a2-q1-lmq644a2-q1-need-altium-source-files-for-dual-output-design-3-3v-3-8v

器件型号:LMQ644A2-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我找到了一种使用 LMQ644A2-Q1 具有 3.3V 和 3.8V 输出的双路降压转换器的设计、这符合我的要求。 您能否分享该设计的 Altium 原理图和布局源文件? 这将有助于避免为我的客户项目手动重新输入所有内容。

请提供 Altium 原理图源文件(如果可用)。

感谢您的支持。

此致、
Rangaswamy
Nx Gen Inventors Pvt. LTD

rangaswamy.b@nxgeninventors.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rangaswamy  

    我来内部检查一下。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare