This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066A E1h 报告问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525620/lm25066a-lm25066a-e1h-report-issue

器件型号:LM25066A

工具/软件:

您好团队

我的客户使用的 SCH Find E1h 下方报告与预期不符。

e2e.ti.com/.../1351.Endeavor_5F00_PDB_5F00_PWR_5F00_HOT-SWAP-PR.pdf

E1h 的寄存器。

我们还交叉检查寄存器 7C。 该图还显示了 VIN_UV 和 IIN_OC。

但总的来说、SCH 正常运行、UVLO/EN 引脚电压约为 1.23V、也高于阈值。

以下是 DC/DD/DEh 寄存器值。

“你以为你赢了吗?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否发出 CLEAR_FAULTS 命令、然后读取这些寄存器? 请确认您是否 仍看到问题

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、您好

    以下是使用 CLEAR_FAULT 事件后读取结果。

     似乎问题仍然存在。  SMBA_pin 仍为低电平。

    您有什么想法检查该功能吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器实际发生了什么情况? 以下引脚上相对于 GND 的电压是多少?

    VIN、VOUT、GATE、PGD。

    下面是 DC/DD/DEh 寄存器值。

    我无法理解这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

    获得支持并感谢您的支持

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

    控制器行为正常。

    Vin /Vout/ Iout 值。 您可以在 DC/DD/DEh 的日志数据上进行检查、如上所述。

    我认为它也能正常工作。 但我们看到器件处于关断状态 E1h。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这种行为。 抱歉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

    您能帮助我检查下面的波形吗?

    波形如下所示、第一个处于通电状态、第二个处于稳定状态。

    感谢你的帮助。

    或者、您可以帮助我们向客户承诺波形对您来说是正常的、并且不会给客户带来任何风险

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个波形没有发现任何问题。