This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:应用程序问题

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528901/tps2363-application-issue

器件型号:TPS2363

工具/软件:

您好、

  1. TPS2363 是否位于主板侧?
  2. 规范中提到 AUX 3V3 提供 SMBus/逻辑电源。 移除 PCIe 设备后、AUX 3V3 是否仍然存在?
  3. AIC 或 PCIe 模块侧需要做什么、或者是否有专用的解决方案?
  4. 第 10 页的表 1 是否指明了 PCIe x1/x4/x8/x16 的相应电压和电容要求? 这些电容器是放置在主板侧还是器件侧?
  5. PCI Express 卡机电规范 5.0 V1.1 版提到热插拔分为受管热插拔和非受管热插拔。 我的基本理解是、受管热插拔涉及一种软件协议、它在切断插槽电源之前完成了一个过程。 尽管 PCIe 5 声称不支持意外移除、但 TPS2363 产品是否设计用于在不启动正确程序的情况下防止直接插入/移除?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将在下一次会议结束时回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  

    TPS2363 是否位于主板端?

    它由客户决定、在哪里放置。  

    该规范提到 AUX 3V3 提供 SMBus/逻辑电源。 移除 PCIe 设备后 AUX 3V3 是否仍然存在?

    需要在 AIC 或 PCIe 模块端执行什么操作、或者是否有专用的解决方案?

    我不知道这个问题的答案。

    第 10 页的表 1 是否指明了 PCIe x1/x4/x8/x16 的相应电压和电容要求? 这些电容器是放置在主板侧还是设备侧?

    主板侧。

    TPS2363 是一款设计用于在不启动正确程序的情况下防止直接插入/移除的产品吗?

    是的