This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:PR1 上的高阻抗电阻分压器

Guru**** 2487075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529863/tps2116-high-impedance-resistors-divider-on-pr1

器件型号:TPS2116

工具/软件:

尊敬的专家:  

我在 VIN1 上使用锂离子可充电电池、 在 VIN2 上使用硫酰氯电池(不可充电电池)

如果 VIN1 上的电池电压低于 3.1VDC、则切换到电芯 VIN2、如果电池开始以 3.3VDC 充电、则切换回 VIN1

为了降低 VIN1 (250uA) 的漏电流、我计划为 R7 = 2.5M Ω、R8 = 1.4M Ω 使用高阻抗电阻器(请参阅随附的原理图)。

使用新的电阻值时、我计划将电阻分压器导致的漏电流降低到 1uA 以下

对于 3.3VDC 开关回到 VIN1 的情况、应将 R10 值更改为 9Mohm 而不是 50k  

但是、由于阻抗较高、PR1 输入对噪声较敏感。

PR1 上的最大阻抗是否有任何限制?  

您的建议是什么?

非常感谢、Damon

e2e.ti.com/.../power-path.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    我们应确保满足引脚漏电流要求。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    感谢您的回答、您确认在 PR1 输入端使用高阻抗电阻器没有限制 ?

    此致、  

    Damon Parsy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    No Damon、